请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的团队:
仿真类型=负载瞬态
当我在负载瞬态情况下以28A 运行1.1V 仿真时、我观察到3个十进制数和19个十进制数的负载瞬态图相同。
在这两种情况下,瞬态条件下的纹波电压将相同。
我想知道为什么纹波电压不会改变,如果我将19个衰减更改为3个数字。
正如我研究过的、如果我减少大容量电容器的数量、则瞬态时纹波电压应增加。
如果我错了、请指导我。
此致、
Prasanna G