主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
嗯、它的大部分内容都在标题中。 我正在尝试运行 TLC 555数据表图6中显示的原理图、该数据表位于 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
当我使用示波器查看输出时、我会得到"未找到 U1的工作点"错误。
我本以为数据表中的一个示例适用于同一器件的仿真。 它可能(很可能)出现运算符错误。
有什么想法吗?
提前感谢、
-Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
嗯、它的大部分内容都在标题中。 我正在尝试运行 TLC 555数据表图6中显示的原理图、该数据表位于 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
当我使用示波器查看输出时、我会得到"未找到 U1的工作点"错误。
我本以为数据表中的一个示例适用于同一器件的仿真。 它可能(很可能)出现运算符错误。
有什么想法吗?
提前感谢、
-Erik
e2e.ti.com/.../TLC555-Op-Point-Error.zip
因为.tsc 文件提供了文件扩展名错误。
谢谢!
-Erik
您好 Erik、
如果您选择"Analysis">"Transient Analysis">"Calculate operating point"、则对于诸如 TLC555之类的可恢复器件、收敛可能会成为一个问题。 在 瞬态分析选项下、更改分析模式以使用初始条件或零初始值。 您应该能够使用其中一个选项成功运行分析。
此外、我注意到您使用的是 TINA 中可用的较旧版本的 te TLC555仿真模型。 我建议您使用 TINA Spice 宏中提供的更现代的 TLC555模型、也可从 TLC555网页中轻松获取。 较新的模型提供了比原来的模型高得多的精度。 您可以在此处找到使用该较新模型的可稳态电路:
此致、Thomas
精密放大器应用工程