This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC555:运行示波器时未找到工作点、对 TLC555数据表中的原理图进行建模

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/620077/tina-spice-tlc555-operating-point-not-found-when-running-oscope-modeling-schematic-from-tlc555-datasheet

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

嗯、它的大部分内容都在标题中。 我正在尝试运行 TLC 555数据表图6中显示的原理图、该数据表位于 :http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf

当我使用示波器查看输出时、我会得到"未找到 U1的工作点"错误。

我本以为数据表中的一个示例适用于同一器件的仿真。 它可能(很可能)出现运算符错误。

有什么想法吗?

提前感谢、

-Erik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    请共享您的 TSC 文件、以便我们可以对其进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLC555-Op-Point-Error.zip

    因为.tsc 文件提供了文件扩展名错误。

    谢谢!

    -Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

      如果您选择"Analysis">"Transient Analysis">"Calculate operating point"、则对于诸如 TLC555之类的可恢复器件、收敛可能会成为一个问题。 在 瞬态分析选项下、更改分析模式以使用初始条件或零初始值。 您应该能够使用其中一个选项成功运行分析。

    此外、我注意到您使用的是 TINA 中可用的较旧版本的 te TLC555仿真模型。 我建议您使用 TINA Spice 宏中提供的更现代的 TLC555模型、也可从 TLC555网页中轻松获取。 较新的模型提供了比原来的模型高得多的精度。 您可以在此处找到使用该较新模型的可稳态电路:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我没有使用分析功能、而是仅使用测试和测量器件、甚至那些器件也不运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    如果您使用网页链接中提供的 TLC555非稳态电路、 则 T&M 软件示波器可以正常运行。 您可以根据应用需要更改 TLC555 R 和 C 值。 只需确保设置示波器设置、以便正确查看可稳态波形。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程