请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
可能涉及的对象:
能否计算 TINA 图中脉冲的功率(请参见封装 jpg:Q5_power、Function2/MOSFET_Power)? 如果是、如何实现这一点?
谢谢
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
艺术、
如果我正确理解了您的问题、我假设您希望从功耗与时间关系图中计算平均功耗(在特定持续时间内)。
您可以使用 TINA-TI 波形查看器中的均值函数来计算平均值/rms 值。
1) 1)将波形缩放到所需的 x 轴范围。
2) 2)单击要求平均值的曲线。
3) 3)点击顶部菜单栏中的 Process -> Averages"。
这将为您提供波形的平均值以及 RMS 和绝对平均值(在本例中为 Power、但可用于计算平均值所需的任何其他波形)。 例如下图显示了20us 至60us 范围内 R1_power 的平均值。
此致、
Srikanth |在线设计工具