This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Tina T&M 频谱信号分析器垂直单位

Guru**** 2529140 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/619480/tina-spice-tina-t-m-spectrum-signal-analyzer-vertical-units

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

您能否给出一个有关"功率频谱"和"振幅频谱"读数垂直单位的简单示例? 例如、当输入音调为 x (t)=sin (wt)时、假设没有泄漏、功率[dBm]或 Ampl 将是多少。 [dB]显示? 想要做一个简单的测试、但泄漏会使我死亡... (我有一个单独的帖子:))

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华多

    您使用的 TINA 版本是什么?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    版本9.3.150.328 SF-TI

    建造日期:2016年11月23日、星期三、下午6:47:16

    顺便说一下、我认为由于线性(一阶)插值、还有一个 SYNC^2包络被应用于原始信号傅里叶变换。 但我似乎仍然无法使数字匹配...

    谢谢!
    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    教育、

    我不确定您的问题、但我想如果我理解正确、基本上对于单音调 FFT、通常2Vpp 正弦波将为+10dBm、为0dB。

    该公式基本上是正弦波 Vpp、可转换为 Vrms 或 Vramp。 因此、对于2Vpp、这意味着 Vrms 约为0.707、Vramp 约为1Vpp。

    DB:20*log (VsANGAL)

    dBm:10 * log (功率为50欧姆)、其中功率= Vrms^2/R

    希望这能解答您的问题

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!

    总结一下我们的对话... 第一个看起来是正确的(dB 似乎是 dBV)、但第二个虽然是标准、但似乎与 TINA T&M 所做的不匹配... 结果实际上约为30dBm。 即使您将功率计算为 Vrms^2 (没有50)、也不会得到30dBm。

    谢谢、
    教育