请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
您能否给出一个有关"功率频谱"和"振幅频谱"读数垂直单位的简单示例? 例如、当输入音调为 x (t)=sin (wt)时、假设没有泄漏、功率[dBm]或 Ampl 将是多少。 [dB]显示? 想要做一个简单的测试、但泄漏会使我死亡... (我有一个单独的帖子:))
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
教育、
我不确定您的问题、但我想如果我理解正确、基本上对于单音调 FFT、通常2Vpp 正弦波将为+10dBm、为0dB。
该公式基本上是正弦波 Vpp、可转换为 Vrms 或 Vramp。 因此、对于2Vpp、这意味着 Vrms 约为0.707、Vramp 约为1Vpp。
DB:20*log (VsANGAL)
dBm:10 * log (功率为50欧姆)、其中功率= Vrms^2/R
希望这能解答您的问题
Herman