主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我一直在 SiMetrix 环境下使用 TPS61178的 PSpice 模型。
我观察到、更改电阻器以设置升压转换器的开关频率(在 FREQ/SYNC 引脚上)不会改变频率。
有没有对此进行解释、或者这只是模型与 SiMetrix 不兼容。
我们希望在 SiMetrix 环境下运行该程序、因此希望获得一些帮助。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我一直在 SiMetrix 环境下使用 TPS61178的 PSpice 模型。
我观察到、更改电阻器以设置升压转换器的开关频率(在 FREQ/SYNC 引脚上)不会改变频率。
有没有对此进行解释、或者这只是模型与 SiMetrix 不兼容。
我们希望在 SiMetrix 环境下运行该程序、因此希望获得一些帮助。
谢谢!
尊敬的 Rex:
我在 pspice 模型中仿真了10W 负载条件。 (VIN=7.2V,Vout =10V,Iout =1A,对于1.2MHz 频率,RT=145k Ω)。
完整启动共有3个阶段:
1.预充电:预充电时,Vout 保持 VIN*1.1,器件以恒定500kHz 频率运行。
2.软启动:Vout 从 VIN*1.1斜升至所需的 Vout。 该区域以 RT 频率运行。
稳态:一旦 Vout 处于稳态、器件继续以 RT 频率运行。 在我的实验中、频率在稳定状态下没有减半。 它在1.2MHz 下工作
PFA 结果、让您更好地理解。