This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61178:使用带有 SiMetrix 的模型时出现问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/618755/tina-spice-tps61178-problems-with-using-model-with-simetrix

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我一直在 SiMetrix 环境下使用 TPS61178的 PSpice 模型。

我观察到、更改电阻器以设置升压转换器的开关频率(在 FREQ/SYNC 引脚上)不会改变频率。

有没有对此进行解释、或者这只是模型与 SiMetrix 不兼容。

我们希望在 SiMetrix 环境下运行该程序、因此希望获得一些帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rex:

    我使用已发布的启动测试台针对不同的 RFREQ 电阻值在 PSPICE 中模拟 TPS61178模型、并观察到、启动前的频率在500kHz 下保持恒定、并在启动期间和稳定状态下根据 RFREQ 值进行更新。 您是否在稳态下测量频率? 该模型遵循数据表中图20 (开关频率与设置电阻器)的曲线。

    请再次检查测量结果、如果仍有问题、请在此处上传 Simetrix 原理图、以便进一步调试和支持。

    谢谢!!

    此致、
    Mahavir Jain。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahavir、

    感谢您的回复。

    我们在启动期间确实观察到500kHz 的固定频率。  

    当存在输出负载且升压转换器开始调节时、我们可以看到开关频率为1.2MHz (这是我们通过电阻器设置的频率)。

    但是、一旦稳定下来、频率将减半至600kHz。 负载大约为10W。

    我们是否在这里遗漏了一些东西?

    此致、

    黄瑞明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    您能否告诉我您实验的输入输出条件(以下详细信息)?

    VIN、 Vout、Iout、RT 电阻值? 这将有助于我了解频率降低一半的原因。

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:


    我在 pspice 模型中仿真了10W 负载条件。 (VIN=7.2V,Vout =10V,Iout =1A,对于1.2MHz 频率,RT=145k Ω)。
    完整启动共有3个阶段:
    1.预充电:预充电时,Vout 保持 VIN*1.1,器件以恒定500kHz 频率运行。
    2.软启动:Vout 从 VIN*1.1斜升至所需的 Vout。 该区域以 RT 频率运行。
    稳态:一旦 Vout 处于稳态、器件继续以 RT 频率运行。 在我的实验中、频率在稳定状态下没有减半。 它在1.2MHz 下工作

    PFA 结果、让您更好地理解。

    谢谢、
    Akashe2e.ti.com/.../results.pdf