This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:我可以#39;t 更改偏置电流

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617988/tina-spice-i-can-t-change-bias-current

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我尝试模拟 AN-1645中的图26。

http://www.ti.com/lit/an/snaa045a/snaa045a.pdf

e2e.ti.com/.../LM4702-k1058.TSC

当我调节 R1、R38和 R10时、R5和 R11上的偏置电流不会出现任何变化。 如何使用 Tina ti 中的万用表测量表3 Renesas 偏置电流? 我尝试了好几个小时,但没有解决方案。

请帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看器件状态、并尽快返回给您。

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我希望我清楚地解释了我的问题。我等待你的帮助,再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何进展?  

    谢谢你