请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我尝试模拟 AN-1645中的图26。
http://www.ti.com/lit/an/snaa045a/snaa045a.pdf
e2e.ti.com/.../LM4702-k1058.TSC
当我调节 R1、R38和 R10时、R5和 R11上的偏置电流不会出现任何变化。 如何使用 Tina ti 中的万用表测量表3 Renesas 偏置电流? 我尝试了好几个小时,但没有解决方案。
请帮助。
谢谢你