This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481-Q1:Tina 在运行分析时导入了宏错误消息。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481, LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617807/tina-spice-lm3481-q1-tina-imported-macro-error-msg-when-running-analysis

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM3481

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你(们)好。

我有一个电路、但当我尝试运行交流或直流分析时、会弹出"operation point not sound"错误。 尝试增加迭代数等、但没有得到帮助。

首先、我下载了建议的设计、Ctrl+c -> Ctrl+v、然后我下载了器件的未加密宏(.LIB)文件、并在 TINA 中创建了该文件、但出现了相同的错误。

错误位于"D_D11"行、我们认为宏错误、因为我们尝试在多台计算机上运行、甚至"LM3481 TINA-TI 负载瞬态参考设计(修订版 B)"也无法正常运行(从 TI 下载)。

有什么想法参数或宏中需要改变什么?  

非常感谢!
祝你度过美好的一天:)

-Szabi

PS.:"计算"字段首先使用"电流源电平[%] 100"、当将其更改为"分流电导[S] 101m "时、会发生误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Szabi、

    您可以共享 TSC 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    实际上、我无法与您共享确切的文件、因为这是我们客户的电路之一、但我可以共享从 TI.com 下载的原始 TSC、这也不起作用。

    感谢您的回复:)

    e2e.ti.com/.../snvm229b-_2800_1_2900_.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Szabi、

    此 TSC 文件按预期工作。 它设置为在12V 应用上进行负载瞬态仿真、结果符合预期。 您能否与我私下共享文件: e2e.ti.com/.../3032.08-adding-friends-sending-private-messages

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Szabi、

    您需要在计算机上安装最新版本的 TINA-TI、能否检查您是否具有版本9.3.150.328 SF-TI?

    我卸载了我的旧版本并安装了此最新版本、并且能够使模型正常运行。

    谢谢

    Ranjani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否也尝试过传输特性? 瞬态对我也很好。 (感谢 btw 的支持:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ranjanir、
    我也是 TI 员工(实习生),我更新了最新的“9.3.150.328 SF-TI”TINA:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sazbi、

    您将无法直接在瞬态开关稳压器模型上运行直流/交流分析。 TINA-TI 等 SPICE 仿真器无法找到稳态工作点(根据基本操作、开关稳压器在多种状态之间切换、并且没有单个稳态工作点)、因此无法执行直流/交流分析。 一些开关稳压器模型还提供了平均模型以及用于执行交流/直流分析的瞬态模型。 但对于您查看的器件"LM3481-Q1"、平均模型不可用。

    您仍然可以使用傅里叶级数提取法通过瞬态分析来估算交流行为(环路增益和相位),如以下文章/参考资料所示:  。 它是网络分析器的 SPICE 仿真/软件版本。 SIMPLIS 仿真器会自动为您执行此操作-直接从瞬态开关模型获取交流响应。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你们的帮助:)

    祝你度过美好的一天!