This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56C215:原理图编辑

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617036/webench-tools-tps56c215-schematic-edit

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

我是 RTW 团队的 FAE 实习生、 我 对 WEBENCH 设计工具感到困惑。

我想 编辑原理图,不仅要更改部件,如添加输出电容器或... 。 我的问题是"添加(或减)组件时、我可以返回到原始页面吗?" 我想看一下关系图,如效率到 Iout 的关系图,对 Iout 的责任

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    当您在 WEBENCH 中编辑原理图(添加新组件/更改接线等)时、您将创建原始设计的副本、此副本将不具有一些正常的 WEBENCH 功能(例如计算运行值和效率图表、占空比等)。 编辑后的设计的拓扑可能与原始设计不同、计算效率/占空比等的公式将不再有效。 编辑后的原理图仍然支持电气仿真、BOM 列表表、原理图导出到 CAD 工具和 PDF 报告生成。 原始设计仍然保留下来、可以通过任何 WEBENCH 设计器页面左上角的"MyDesings/Projects"链接进行访问-原始设计将具有包括运行值和图表在内的所有标准功能。

    感谢您使用 WEBENCH、要了解有关 WEBENCH 原理图编辑器的更多信息、请查看以下帮助材料:

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srikanth Pam

    感谢你的帮助! 关于它的一个问题、那么当我编辑原理图时、我可以做什么仿真? 时间响应还是?

    此致、
    罗伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    当您进入编辑模式时、原理图将是原始设计中的"启动仿真"原理图。 您只能进行时域仿真、而不能进行波特图/AC 仿真。 您可以更改输入源/输出负载、以将其配置为负载瞬态/输入瞬态仿真以及启动。 但请注意、编辑功能是基本的-例如、您将无法设置组件的初始条件。 如果您想对原理图进行重大更改、您还可以查看"SIM export"选项、在该选项中、您可以使用您喜爱的 CAD 工具(TINA-TI/Altium / OrCAD)导出和编辑 WEBENCH 原理图并对其进行仿真。

    仿真导出帮助:

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikanth、

    我知道。 感谢您的帮助!!

    此致、

    罗伊