主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好
我是 RTW 团队的 FAE 实习生、 我 对 WEBENCH 设计工具感到困惑。
我想 编辑原理图,不仅要更改部件,如添加输出电容器或... 。 我的问题是"添加(或减)组件时、我可以返回到原始页面吗?" 我想看一下关系图,如效率到 Iout 的关系图,对 Iout 的责任
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Roy、您好!
当您在 WEBENCH 中编辑原理图(添加新组件/更改接线等)时、您将创建原始设计的副本、此副本将不具有一些正常的 WEBENCH 功能(例如计算运行值和效率图表、占空比等)。 编辑后的设计的拓扑可能与原始设计不同、计算效率/占空比等的公式将不再有效。 编辑后的原理图仍然支持电气仿真、BOM 列表表、原理图导出到 CAD 工具和 PDF 报告生成。 原始设计仍然保留下来、可以通过任何 WEBENCH 设计器页面左上角的"MyDesings/Projects"链接进行访问-原始设计将具有包括运行值和图表在内的所有标准功能。
感谢您使用 WEBENCH、要了解有关 WEBENCH 原理图编辑器的更多信息、请查看以下帮助材料:
此致、
Srikanth Pam |在线设计工具
罗伊
当您进入编辑模式时、原理图将是原始设计中的"启动仿真"原理图。 您只能进行时域仿真、而不能进行波特图/AC 仿真。 您可以更改输入源/输出负载、以将其配置为负载瞬态/输入瞬态仿真以及启动。 但请注意、编辑功能是基本的-例如、您将无法设置组件的初始条件。 如果您想对原理图进行重大更改、您还可以查看"SIM export"选项、在该选项中、您可以使用您喜爱的 CAD 工具(TINA-TI/Altium / OrCAD)导出和编辑 WEBENCH 原理图并对其进行仿真。
仿真导出帮助:
此致、
Srikanth Pam |在线设计工具