Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我搜索 TPS92692-Q1的仿真模型、但我在 TI 页面上找到的模型仅适用于 PSpice、但我需要 TINA-TI 的模型。
另一个问题是测量电阻器 RADJ2和 RADJ1的分压器尺寸。 我不知道 他应该n´t 的电阻器 RCS 的值。
我需要480mA 和280mA 的输出电流。
第n´t 页的公式非常有用。
此致