This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:我搜索 TPS92692-Q1的仿真模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/617007/tina-spice-tps92692-q1-i-search-for-a-simulation-model-for-the-tps92692-q1

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我搜索 TPS92692-Q1的仿真模型、但我在  TI 页面上找到的模型仅适用于 PSpice、但我需要 TINA-TI 的模型。

另一个问题是测量电阻器 RADJ2和 RADJ1的分压器尺寸。 我不知道 他应该n´t 的电阻器 RCS 的值。

我需要480mA 和280mA 的输出电流。

第n´t 页的公式非常有用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    请检查下面的链接以了解可与 TINA-TI 中的 Insert->Macro 函数一起使用的 TINA .TSM 文件。

    e2e.ti.com/.../2251314