This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS50601-SP:平均值模型、相位仿真

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/616938/tina-spice-tps50601-sp-average-model-phase-simulation

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我将运行 TPS50601-SP 平均模型仿真来确定我的设计的相位裕度。  我注意到、相位输出的下限会收敛到-90d、而不是通常的-180d。  结果中是否存在+90d 偏移?  我是否应该将相位裕度减去90d 以获得正确的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    重要的是、从直流的相移不是相位的绝对数。 如果在 sim 中将频率下限降低到1MHz、则会看到相位从180度开始。 因此、对于相位裕度计算、您需要查看0度以上的裕度。

    在本例中、相位从180度开始而不是理论0度开始的原因是用于测量仿真中的交流响应的 LC 注入电路。  您可以看到、如果我转至1nHz 等非常低的频率、然后由于 LC 注入电路而跳至180度、相位实际上是0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    与环路增益传递函数的典型相位图相比、交流仿真中的相位曲线将偏移180度。 这是因为由于误差放大器上的负反馈、环路增益传递函数不包含"-1"因子。

    当尝试通过平均模型的交流波特图仿真测量相位裕度时、您需要从0度(与标准环路增益图中的-180度相反)测量相位裕度。 下图显示了一个示例。

    此致、

    Srikanth Pam |在线设计工具