This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56121:TPS56121的不同仿真结果

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/615814/webench-tools-tps56121-different-simulation-results-of-tps56121

器件型号:TPS56121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我将 TPS56121仿真为以下条件。
但 Vp-p 的结果不同(第一次为4.881mV、第二次为7.454mV)。
您能否说出这一原因?
 VIN_MIN=VIN_max=13V
 Vout=10.5V
 Iout=8A
 FSW=500kHz
 TA=90℃
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其移至 Webench 论坛。  此外、这两个文件是相同的。  您能否发布您的首次尝试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三

    单击"重新计算"按钮后是否看到不同的 TPS561211 Voutpp 结果、或者您是否在不同时间在相同条件下创建了2个设计?

    如果您尝试了第一件事、我无法重现此问题。 但是、如果这是第二种可能性、那么您何时创建了第一个设计呢?

    此致、

    弗洛拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fla-San
    感谢你的答复。
    我在不同的时间在相同的条件下创建了2个设计。
    我于2017年7月21日创建了第一个设计。
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    感谢您提供有关设计的更多信息。 我们最近对工具中电容器降额值的计算方式进行了一些更新。 因此、您今天看到的 Vout-pp 与7月21日设计不同。 请使用最新的设计值作为参考。

    此致、

    弗洛拉