Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56121 工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我将 TPS56121仿真为以下条件。
但 Vp-p 的结果不同(第一次为4.881mV、第二次为7.454mV)。
您能否说出这一原因?
VIN_MIN=VIN_max=13V
Vout=10.5V
Iout=8A
FSW=500kHz
TA=90℃
此致、
横田洋三