This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:申请 USB2ANY 样片

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00626, USB2ANY, LM3532EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658270/usb2any-request-for-usb2any-sample

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:TIDA-00626LM3532EVM

尊敬的、

我正在使用 TI 的 TIDA-00626参考设计进行一个项目、同样、我需要此 USB2ANY 来对寄存器进行编程。 由于我们预算较低、而且该器件未投入销售、因此我想在此论坛中申请 USB2ANY 样片。 或者、如果用户中的任何人拥有并能将其提供给我们、这将对我们大有帮助。 我会尽量以最好的方式返回。 我们衷心感谢 TI 的任何帮助。 如果您向我们提供此 USB2ANY 器件、我们保证您将其返回工作状态并将其有用的潜力推向市场。 我们将感谢您的任何帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik Tanwar、您好!

    从触觉 e2e 线程的角度来看、USB2ANY 器件目前正在经历一个流程、即将作为其独立器件发布并提供适当的文档。 它将在未来几个月内推出。 但是、如果您需要立即获取、另一种方法是订购 LM3532EVM、这是一款 LED 驱动器、封装中包含 USB2ANY。

    此致、

    Errol Leon
    应用工程师
    精密放大器应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的、

    请告诉我   、LM3532EVM 提供 USB2ANY。我在 TI 聊天中与一位代表交谈、他无法确认是否包含 USB2ANY 模块。 我的主要目标是以尽可能低的成本获得 USB2ANY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、该 EVM 包含 USB2ANY