请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:USB2ANY 主题中讨论的其他器件:TIDA-00626、 LM3532EVM
尊敬的、
我正在使用 TI 的 TIDA-00626参考设计进行一个项目、同样、我需要此 USB2ANY 来对寄存器进行编程。 由于我们预算较低、而且该器件未投入销售、因此我想在此论坛中申请 USB2ANY 样片。 或者、如果用户中的任何人拥有并能将其提供给我们、这将对我们大有帮助。 我会尽量以最好的方式返回。 我们衷心感谢 TI 的任何帮助。 如果您向我们提供此 USB2ANY 器件、我们保证您将其返回工作状态并将其有用的潜力推向市场。 我们将感谢您的任何帮助。
谢谢你