请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
我的客户在 Webench 上使用49.9K Rv1和7.15k Rv2对 LM25145进行仿真、UVLO 电压大约为9.5V。 但是、当它们运行输入瞬态仿真时、似乎会在 Vin 低至6V 时调节输出(见下文)。 用于输入瞬态仿真的模型是否考虑了 UVLO?
谢谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.