This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25145:用于输入瞬态仿真的 UVLO 实现

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658317/webench-tools-lm25145-uvlo-implementation-for-input-transient-simulations

器件型号:LM25145

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我的客户在 Webench 上使用49.9K Rv1和7.15k Rv2对 LM25145进行仿真、UVLO 电压大约为9.5V。 但是、当它们运行输入瞬态仿真时、似乎会在 Vin 低至6V 时调节输出(见下文)。  用于输入瞬态仿真的模型是否考虑了 UVLO?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    我们发现了导致稳态仿真禁用 UVLO 功能的问题。
    我们正在进行此工作、并将在我们修改 Webench 上的模型后向您进行更新。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们已修复了该器件在 Webench 上的 UVLO 功能问题。 但是  、您将能够在下周之前观察 www.ti.com/.../lm25145上的更改。

    如果您需要任何帮助、请随时返回。

    谢谢、

    Kiran Kumar