This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM193:输入失调电压

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656240/tina-spice-lm193-input-offset-voltage

器件型号:LM193
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在为 LM193提供的 SPICE 模型中、输入失调电压值是多少?

在两个输入对地短路并对模型施加3.3V 电源的仿真中、仿真结果显示输入失调电压为18mV、与数据表提供的值不匹配。

在数据表中、温度范围内提到了9mV 的失调电压。

谢谢

Midhun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米德洪

    我运行了 LM193模型的直流传递曲线。 VCC = 10V 时、失调电压看起来大约为40uV。
    当 VCC = 3.3V 时、输入偏移看起来大约为47uV。

    VCC=10V 的传递曲线如下所示。 PSpice 测试电路位于下面的第二个图中。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John。
    您能告诉我偏移电压是如何测量的。
    从图中计算出值47uV?

    此致、
    Midhun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米德洪
    我在上一封邮件中讲错了。 从图中估算出的 VOS 约为39uV、而不是47uV。 对此表示歉意。
    39uV 来自导致输出处于中点(= 5V)的输入电压。 如果器件是理想的-没有偏移-对于0V 输入、会发生输出中点。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。