请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM193 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
在为 LM193提供的 SPICE 模型中、输入失调电压值是多少?
在两个输入对地短路并对模型施加3.3V 电源的仿真中、仿真结果显示输入失调电压为18mV、与数据表提供的值不匹配。
在数据表中、温度范围内提到了9mV 的失调电压。
谢谢
Midhun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.