This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC27714:HB-HS 欠压锁定会影响 LO?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658973/tina-spice-ucc27714-hb-hs-undervoltage-lockout-affecting-lo

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

根据数据表、我认为只要 VDD 高于锁定阈值并且使能引脚保持开路(或连接到 VDD)、低电平输出就会跟随低电平输入。  我理解、即使 HB-HS 电压低于其阈值、保持高输出低电平、也是如此。  如果我的理解是正确的、则模型存在错误。  如果高电平部分由于阈值锁定而关闭、则该模型不允许低电平输出跟随低电平输入。  当我在 SPICE 电路中将 IR2113与 UCC27714交换时发现了这一点,所有的一切都运行良好,电路中只有一个 UCC27714。  该电路需要 IR2113来启动开关、以便为 UCC27714上的 HB-HS 电压加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    我们将对此进行研究、并将向您回复。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    假设我们已理解您关于 HB-HS UVLO 影响 LO 输出的陈述、
    我们确认在模型中、LO 输出独立于 HB-HS UVLO、并取决于 VDD UVLO 和 ENABLE (根据数据表)。
    如果您可以共享您正在使用的测试设置、以便我们更好地为您提供支持、那将是一个不错的选择。
    如果您有任何其他问题、请告知我们。