请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
根据数据表、我认为只要 VDD 高于锁定阈值并且使能引脚保持开路(或连接到 VDD)、低电平输出就会跟随低电平输入。 我理解、即使 HB-HS 电压低于其阈值、保持高输出低电平、也是如此。 如果我的理解是正确的、则模型存在错误。 如果高电平部分由于阈值锁定而关闭、则该模型不允许低电平输出跟随低电平输入。 当我在 SPICE 电路中将 IR2113与 UCC27714交换时发现了这一点,所有的一切都运行良好,电路中只有一个 UCC27714。 该电路需要 IR2113来启动开关、以便为 UCC27714上的 HB-HS 电压加电。