主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试使用 INA240A4 (200V/V 版本)进行 LDO 的电流感应和限制,并且一直在与 TINA 和组件数据表中的一些基本仿真结果存在差异问题。
在数据表中、该器件被列为具有最大摆幅至 GND 值 GND + 10mV (典型值为 GND + 1mV)、但在仿真中、我无法在指定的10K 输出负载下使输出降至低于60mV GND。
我想知道这是否可以在仿真中解决、因为这会阻止我使用该组件对更大的电路进行进一步仿真。
这是 TI 使用的原理图的副本、其中电流源 IG1在2秒内从0A 上升到100mA。
这里是结果的副本、可以看到输出不会降至大约60mV 以下。