This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA240:仿真输出与数据表不一致。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659158/tina-spice-ina240-simulation-output-not-consistent-with-datasheet

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用 INA240A4 (200V/V 版本)进行 LDO 的电流感应和限制,并且一直在与 TINA 和组件数据表中的一些基本仿真结果存在差异问题。

在数据表中、该器件被列为具有最大摆幅至 GND 值 GND + 10mV (典型值为 GND + 1mV)、但在仿真中、我无法在指定的10K 输出负载下使输出降至低于60mV GND。

我想知道这是否可以在仿真中解决、因为这会阻止我使用该组件对更大的电路进行进一步仿真。

这是 TI 使用的原理图的副本、其中电流源 IG1在2秒内从0A 上升到100mA。

这里是结果的副本、可以看到输出不会降至大约60mV 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas。

    感谢您对 INA240模型的反馈。
    这是一种已知行为、将在模型的未来版本中进行更正。

    当新版本可用时、我通过此主题发送通知。
    它还将在器件产品文件夹中发布。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的更新、更新模型是否有预期的时间范围?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    我 将在下周三提供预计的发货日期。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、
    我将在下周三发布更新的模型到该主题、希望能早点发布。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    此线程上附加了一个带有更新的 INA20A1-A4 TINA 模型的测试电路。
    您可以使用复制/粘贴命令将模型复制到其他 TINA 原理图。
    您也可以使用工具/导出宏命令将模型导出到 Windows 目录。

    感谢您花时间指出模型的问题、如果您对更新的模型有任何反馈、请告知我。

    此致、
    Johne2e.ti.com/.../INA240.TSC