工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我已安装 Altium 17工具、并根据安装指南在 Altium 中安装了 WEBENCH。 但在激活时、它会显示 WEBENCH Altium 连接器已激活的消息。 因此它不会转到 myTI 页面。 因此、我无法获取激活代码。 所以需要您的支持、以了解如何获取激活代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我已安装 Altium 17工具、并根据安装指南在 Altium 中安装了 WEBENCH。 但在激活时、它会显示 WEBENCH Altium 连接器已激活的消息。 因此它不会转到 myTI 页面。 因此、我无法获取激活代码。 所以需要您的支持、以了解如何获取激活代码。
e2e.ti.com/.../Process-of-istallation.docxHiPradeep、
我已重新安装 Altium 并在 Altium 安装的第一页中选择了 Altium 功能的所有选项。 安装完成后、WEBENCH 安装过程将在随附的文档中捕获。
请参阅文档、并建议我错过/做了错误的 WEBENCH 安装流程。
我从 TIWEBENCH 下载了不同的-2原理图、并尝试进行仿真、但随附的文档中给出了错误。
此致、
Rajesh
Rajesh、
按照今天的讨论、我列出了在 C:中没有 My Documents 文件夹的机器上安装 WEBENCH 连接器所需的步骤。
步骤1:在安装 WEBENCH 扩展件之前、请关闭 Altium Designer 17
步骤2:
步骤3:
我们将在 WEBENCH 连接器的未来版本中解决此问题。
在您的一方更新此解决方案对您有效之后、我将解决此问题。
此致、
Pradeep
您好 Pradeep、
非常感谢您的宝贵支持。 在您建议的设置之后、WEBENCH 开始进行仿真。
但现在我们还有一个查询。 如果我们使用 Altium (Miscellaneous Devices.Intlib)库中的原理图符号从 TI WEBENCH 修改导出的电路、则仿真未运行。
我已经用 Altium 的电阻器替换了一个电阻器来修改电路。 请建议您可以使用 Altium 的内置库进行修改、或者我们必须根据要求创建组件的子电路模型。
此致、
Rajesh
e2e.ti.com/.../Step_5F00_to_5F00_simulation.docxe2e.ti.com/.../Generated-data.zipHiPradeep、
我通过使用 Altium 的内置库编辑器件来附加电路仿真的快照和结果消息。
此致、
Rajesh
Rajesh、
我查看了 word doc、and log files。 问题是电阻器是使用通用模型 RES 定义的、该模型不在 WBSE 的构建模型中。
网表(.nti)文件中的第24行。
RLoad 0 NetILoad_1_2 10分辨率
它应该采用 PSPICE 语法。 有关 pspice 语法、请参阅 Altium 手册。
RLoad 0 NetILoad_1_2 model_name 10.
.model model_name RES [模型参数]
为了解决此问题,您应该修复通用编辑器。 鉴于未指定模型参数、我假设您希望使用默认寄存器模型。 为了实例化、您可以简单地使用电阻器。 下面是快照。
通过此更改、您将能够按照以下方式对寄存器进行网表排列
Rload_ad 0 NetILoad_2 1K
它将进行仿真、而不会出现任何问题。
请注意、WEBENCH 连接器使用 PSPICE 语法进行网表计算。 如果 您定义了任何模型、请参阅 Altium 文档或论坛、了解如何 在 Altium 中使用 PSPICE 语法。
此致、
Pradeep