This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS50601-SP:创建设计时出现问题,占空比

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/660109/webench-tools-tps50601-sp-issue-creating-design-duty-cycle

器件型号:TPS50601-SP

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试使用以下设计输入为 TPS50601-SP 创建 Webench 设计:VIN = 4.3至5.5V、Vout = 3.3V、Iout = 1A。   

Webench 报告无法创建设计、给出的原因是"计算出的占空比大于关闭时间导致的占空比"。  这是没有道理的。  如果我将最大 Vin 电压降低到5.2V 或5.0V、则该设计工作正常。  使用这些较低的 Vin 设置时、占空比实际上更高。  该器件似乎应该能够在输入电压= 5.5和输出电压= 3.3V (Fsw 大约为390KHz)的条件下运行。 如果需要、低侧 Vin 会由于高占空比而推送最小关断时间限制。  

此设计输入是否违反了其他一些设计参数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    是的、这是一个错误、感谢您详细报告。 我将进行此修复、并计划在本周或下周初发布。 我会在发布后通知您。 目前、权变措施可以是使用较低的 Fsw 并使用高级选项指定值。 我看到在500ns 的最短关断时间内、转盘位置3的值大约为280kHz。

    以下是其的可读默认设计:  webench.ti.com/.../SDP.cgi

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    感谢快速响应和建议的解决方法。 这种方法可以满足我的需求。