This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:理想轨到轨运算放大器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/654472/tina-spice-ideal-rail-to-rail-opamp

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

有一个理想的运算放大器可用、但我需要创建一个理想的轨到轨运算放大器。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特

    TINA-TI 有一  个内置的取决于电源的运算放大器模型、此模型具有可调参数。
    要将一个放大器放置在原理图中、请单击"Semiconductors"选项卡、然后单击下面所示的第二个运算放大器图标、并将符号放置在原理图中。

    双击该符号、 将 出现一个弹出窗口、其中包含名为"Type"的字段、如下所示。

    单击“类型”字段右侧的省略号,将出现“目录编辑器”。
    第一个条目是!OPAMP,其中包含可编辑的支持的模型参数表。
    希望编辑参数将使您获得所需的行为。

    请尝试一下、如果您有任何疑问或疑虑、请告知我。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作正常、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在这段时间内、我创建了一种看起来有效的理想轨到轨运算放大器。

    背景是、汽车控制单元的电流消耗始终是一个非常敏感的主题。 在汽车控制单元电路的简单概念创建过程中、最好使用具有少量可调基本参数的理想化器件。

    而不是从一开始就搜索和选择真正的组件。

    因此、我注意创建了一个 OP 宏、该宏还显示了来自电源线的理想化电流消耗。

    可以通过右键单击运算放大器符号:Enter Macro 来调整运算放大器参数

    随附了.tSM 文件

    e2e.ti.com/.../IdealOpAmp_5F00_Test_5F00_Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺伯特
    谢谢你。 您已经制作了一个实用的可用模型、可供许多其他 E2E 用户使用。
    非常感谢您的分享。
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里进行了一些测试后、改进了版本、即使在钳位条件下、轨到轨输出电压摆幅也更精确、电流消耗也更准确。

    Norbert

    e2e.ti.com/.../Rail_5F00_to_5F00_Rail_5F00_OpAmp_5F00_Test_5F00_Circuit.TSC