工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
有一个理想的运算放大器可用、但我需要创建一个理想的轨到轨运算放大器。
我该怎么做?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
诺伯特
TINA-TI 有一 个内置的取决于电源的运算放大器模型、此模型具有可调参数。
要将一个放大器放置在原理图中、请单击"Semiconductors"选项卡、然后单击下面所示的第二个运算放大器图标、并将符号放置在原理图中。
双击该符号、 将 出现一个弹出窗口、其中包含名为"Type"的字段、如下所示。
单击“类型”字段右侧的省略号,将出现“目录编辑器”。
第一个条目是!OPAMP,其中包含可编辑的支持的模型参数表。
希望编辑参数将使您获得所需的行为。
请尝试一下、如果您有任何疑问或疑虑、请告知我。
此致、
John
John、
在这段时间内、我创建了一种看起来有效的理想轨到轨运算放大器。
背景是、汽车控制单元的电流消耗始终是一个非常敏感的主题。 在汽车控制单元电路的简单概念创建过程中、最好使用具有少量可调基本参数的理想化器件。
而不是从一开始就搜索和选择真正的组件。
因此、我注意创建了一个 OP 宏、该宏还显示了来自电源线的理想化电流消耗。
可以通过右键单击运算放大器符号:Enter Macro 来调整运算放大器参数
随附了.tSM 文件
在这里进行了一些测试后、改进了版本、即使在钳位条件下、轨到轨输出电压摆幅也更精确、电流消耗也更准确。
Norbert
e2e.ti.com/.../Rail_5F00_to_5F00_Rail_5F00_OpAmp_5F00_Test_5F00_Circuit.TSC