请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01570 您好!
TIDA-01570的设计指南提到了降低 EMI (第2.3.2.1.2节)。 我只是想知道是否在电路板上执行了 EMI 测试、以及结果是否可以共享。
谢谢、
Faiz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TIDA-01570的设计指南提到了降低 EMI (第2.3.2.1.2节)。 我只是想知道是否在电路板上执行了 EMI 测试、以及结果是否可以共享。
谢谢、
Faiz