This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01570:TIDA-01570 EMI 测试

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/659005/tida-01570-tida-01570-emi-testing

器件型号:TIDA-01570

您好!

TIDA-01570的设计指南提到了降低 EMI (第2.3.2.1.2节)。 我只是想知道是否在电路板上执行了 EMI 测试、以及结果是否可以共享。

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该设计是使用 EMI 设计的最佳实践创建的。 我们尚未完成对传感器模块的任何 EMI 测试。