请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00120 您好!
我们希望使用 TIDA-00120。
我们的系统是:
1. 20V 太阳能电池板
2.蓄电池12V 酸性蓄电池
我们希望将 TIDA-00120配置为
1.蓄电池电流限制20A
2.升压电压14.4V
3.浮动电压13.6V
4.负载电流限制12A。
我看一下源代码是否正确,我们应该修改 Config.C 以实现上述目的? 您会分享如何修改它吗? 谢谢!
12V 酸性电池