请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00555 您好!
电容器 C16和 C28 (均为22uF)在本设计中的用途是什么? 这些电流通道位于2个单独的电流通道中。 为什么不在第三方和电压通道中 呢?
此致、
ADI
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
电容器 C16和 C28 (均为22uF)在本设计中的用途是什么? 这些电流通道位于2个单独的电流通道中。 为什么不在第三方和电压通道中 呢?
此致、
ADI