This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00555:电容器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/658091/tida-00555-capacitors

器件型号:TIDA-00555

您好!

电容器 C16和 C28 (均为22uF)在本设计中的用途是什么? 这些电流通道位于2个单独的电流通道中。 为什么不在第三方和电压通道中 呢?

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 ADI
    是根据输出电流和输入源电流能力为变压器驱动器提供的附加大容量电容器、这取决于应用。 这对于所有电流和电压放大器都很常见。 所有电容器都位于同一电源轨上。 所有 SN6505变压器驱动器附近都放置了大容量电容器和去耦电容器。