Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00289, DRV110
主题中讨论的其他器件: DRV110
我对 TIDA-00289中的锁存器有疑问、尤其是柱塞移动检测电路如何复位。
基于反电动势对柱塞检测电路的操作进行了大量处理、这非常简单且详细。 但是、如果控制器/PLC 需要重复循环电磁阀、则柱塞运动检测锁存器(TIDU578图48中的 U3)必须以某种方式复位、以便在后续工作周期中检测柱塞运动。
TIDU578的第2节介绍了系统如何从 PLC 或控制器提供的使能信号激活。 如后面所述、这样一个外部控制器/PLC 将向 DRV110的 EN 输入提供一个激活信号、并且电路将按描述的方式运行。 由于 DRV110 (U4)被设计成用作控制器件、在工业应用中、电路似乎将持续通电、并且只有使能信号被切换以激活和停用螺线管。 整个电路的设计人员似乎并不需要断电来重置柱塞检测电路以进行电磁阀的后续操作、但我看不到用于重置锁存器(U3、D8、R39)的其他方法。
据我所知、 当控制器/PLC 使连接到 DRV110 EN 引脚的激活信号无效时、Q4的 PWM 激活将停止、电磁阀将不再通电、 其物理柱塞将通过弹簧或重力等返回到其"关闭"位置 对于 EN 信号的后续循环、尽管 DRV110可能正常运行、但 ITRIP 信号似乎仍然与之前的运行保持锁存。 我想我可能不完全了解电磁阀柱塞位置检测电路(TIDU578中的图16)、有人能不能详细了解锁扣如何复位?
非常感谢、
Charles "Casey" Goodwin