This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:柱塞运动检测锁存器如何复位?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00289, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656903/tida-00289-how-does-the-plunger-motion-detection-latch-reset

器件型号:TIDA-00289
主题中讨论的其他器件: DRV110

我对 TIDA-00289中的锁存器有疑问、尤其是柱塞移动检测电路如何复位。

基于反电动势对柱塞检测电路的操作进行了大量处理、这非常简单且详细。  但是、如果控制器/PLC 需要重复循环电磁阀、则柱塞运动检测锁存器(TIDU578图48中的 U3)必须以某种方式复位、以便在后续工作周期中检测柱塞运动。  

TIDU578的第2节介绍了系统如何从 PLC 或控制器提供的使能信号激活。  如后面所述、这样一个外部控制器/PLC 将向 DRV110的 EN 输入提供一个激活信号、并且电路将按描述的方式运行。  由于 DRV110 (U4)被设计成用作控制器件、在工业应用中、电路似乎将持续通电、并且只有使能信号被切换以激活和停用螺线管。  整个电路的设计人员似乎并不需要断电来重置柱塞检测电路以进行电磁阀的后续操作、但我看不到用于重置锁存器(U3、D8、R39)的其他方法。   

据我所知、 当控制器/PLC 使连接到 DRV110 EN 引脚的激活信号无效时、Q4的 PWM 激活将停止、电磁阀将不再通电、 其物理柱塞将通过弹簧或重力等返回到其"关闭"位置  对于 EN 信号的后续循环、尽管 DRV110可能正常运行、但 ITRIP 信号似乎仍然与之前的运行保持锁存。  我想我可能不完全了解电磁阀柱塞位置检测电路(TIDU578中的图16)、有人能不能详细了解锁扣如何复位?

非常感谢、

Charles "Casey" Goodwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我将与负责此操作的工程师联系、他们很快就会联系我们。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    该电路仅用于一次上电操作、如您所述、ITRIP 不会复位以启用信号回收/复位。 柱塞检测电路将仅针对电源复位进行复位。 如果您计划使电路的电源持续打开、并使用来自 PLC 的使能信号来回收电磁阀驱动器、则每次都需要重置 U3。 为此、我们需要设计一个小型逻辑电路、该电路将使能信号与 U3和峰值检测器 U2B 绑定 、以便每当使能信号周期时、U3也会循环以消除锁存条件、峰值检测器放电至零以启动下一个周期。

    谢谢、
    制造商