主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在处理电源上的共模阶跃电压时、我在仿真中(可能在真实电路中)遇到 OPA365问题。
我将模型放入 LTSpice (抱歉:-)中并将其配置为单位增益缓冲器。 我在 IN+引脚上施加1V 相对于运算放大器接地的电压。 然后、我将4.096V 电源从-25V 步进至+25V (差分电压不会改变、而是相对于仿真接地进行步进)。 运算放大器的输入相对于运算放大器接地保持在1V、但其上具有较小的1uV 干扰。 运算放大器的输出以适当的尖峰大小进行响应。
运算放大器的这种响应对我来说毫无意义。
这是预期的运算放大器响应还是建模问题? 如果有任何见解,将不胜感激。
我在电流感应电路中使用该器件、该电路是差动放大器、我看到真实电路的响应类似。 我很惊讶地看到这种响应出现在一个简单的单位增益缓冲器仿真中、但这就是为什么我质疑我对正在发生的情况的了解。
谢谢、
Andy