This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA365:共模电源模型响应

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656732/tina-spice-opa365-common-mode-power-supply-model-response

器件型号:OPA365
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在处理电源上的共模阶跃电压时、我在仿真中(可能在真实电路中)遇到 OPA365问题。

我将模型放入 LTSpice (抱歉:-)中并将其配置为单位增益缓冲器。  我在 IN+引脚上施加1V 相对于运算放大器接地的电压。  然后、我将4.096V 电源从-25V 步进至+25V (差分电压不会改变、而是相对于仿真接地进行步进)。  运算放大器的输入相对于运算放大器接地保持在1V、但其上具有较小的1uV 干扰。  运算放大器的输出以适当的尖峰大小进行响应。

运算放大器的这种响应对我来说毫无意义。

这是预期的运算放大器响应还是建模问题? 如果有任何见解,将不胜感激。

我在电流感应电路中使用该器件、该电路是差动放大器、我看到真实电路的响应类似。  我很惊讶地看到这种响应出现在一个简单的单位增益缓冲器仿真中、但这就是为什么我质疑我对正在发生的情况的了解。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    通常在模型中、我们用于测试和报告 PSRR-p 和 PSRR-n (可能具有 共模误差)的测量设置 如下所示、

     

    PSR-p/n 曲线具有“高通滤波器”的性质,这意味着为了便于理解,我们可以将其作为一种微分器。

    因此、对于在 VDD/VSS 上施加1KHz 的简单正弦/余弦扰动、可通过以下方法计算其在瞬态响应中对输出的影响:

    输出幅值:(输入正弦波的幅值)* 1KHz 时的衰减系数(如图所示)

    自然:如果输入为正弦、则为余弦;如果输入为正弦、则为反向(因为 PSRR 传输曲线的作用类似于微分器)

    同样、对于非正弦干扰、与您使用的非正弦干扰(方波)一样、输出中显然会出现乘以近似衰减系数、通过查看电源到 Vout 路径的交流传递函数可以看出这一点。

    此外、其性质类似于尖峰、因为差分脉冲版本将是类似波形的尖峰、这将叠加在 运算放大器的实际输出上(由 Vin 源产生)。
     另一个注意事项 是、在 TINA 中开发和测试该模型时、最好始终使用 TINA 中的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahana、

    感谢您快速回答我的问题。  这是一个很好的信息、我在职业生涯中从未需要担心 PSRR、但这是有道理的。

    我将您发送给我的信息解释为应用于运算放大器的差分电源噪声、而不是仿真中与"GND"节点相关的共模噪声。

    我觉得问题是这个模型的创建方式给了我这些有趣的结果。  尽管在技术上未连接到我的仿真中的器件、模型似乎使用网表中的 SPICE "节点0"接地。 请参阅下图以了解使用"节点0"的位置。

    这对您来说有道理吗? 我尝试用网表中的 V-“节点2”替换“节点0”,但对它的工作没有什么希望,当然也没有。 百叶松鼠还在寻找螺母:-)

    我认为、在这一点上、我不相信仿真向我展示的内容。

    谢谢、

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我试图传达您分享的 LTSpice 结果(Vout、AGND)的性质预计会在输出端发生。
    关于差分电源噪声、我说过、虽然理想情况下应在电源上施加差分变化以测量 PSRR、但模型中所有测试和报告的 PSRR 都是通过仅在相应(VDD/VSS)电源上应用交流电源来完成的。
    此外、模型并不是真实设计架构的确切副本、其实现方式不同且易于捕获主要特性(在数据表中报告)。 更改0V 节点不会有所帮助、因为在模型中、这些组件不会更改 w.r.t 电源、并且在这种情况下也会对 PSRR 建模。