This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5141-Q1:帮助:仿真失败

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/656195/webench-tools-lm5141-q1-help-simulation-failure

器件型号:LM5141-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我需要有关成功仿真的帮助。 我收到以下失败消息:

由于网络表错误、您的仿真失败。  如果您最近更改了 BOM 中的组件或更改了与仿真相关的参数、请尝试将其改回先前的值。  如果问题仍然存在、则可能是由于系统中存在内部问题。  已记录问题并已通知开发团队。  如果您有任何疑问、请通过 webench.ti.com/.../在线提交反馈。

错误文件内容:
仿真:失败
* error * cir.pspice[293:16-293:18]-语法错误。  意外的令牌:整数(parser-2)
*错误*解析器错误... 正在邮寄。 (parser-1001)
********* 错误/警告计数********
********* 错误/警告计数********
类型:解析       器#errors:   2   #warnings:   0
 --total --        #errors:   2   #warnings:   0

模拟失败
状态=失败

我已确保所有组件都具有推荐的参数范围的值。 我没有网络表错误和警告。 我认为原理图肯定有问题。 下面是我的原理图。 可以有人提供帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您是否可以在此处分享您的设计、以便我们更深入地了解仿真问题? 您可以通过单击"共享设计"->"与公共共享"->"获取新的可共享链接"来执行此操作、并在此处发送该链接。  

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的设计的链接。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

     我们查看了该设计、发现原理图中几乎没有错误、如下图所示。

         a:R1709的值应为10000欧姆、而不是10000欧姆。

         b. 未正确连接 MOSFET 之间的结、如下图所示。

         c.在编辑原理图时、一些引脚在外部短接、下面也突出显示了这些引脚。

    请找到以下已更新原理图的链接。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=54D77669098C0D95

    另请查看以下更新原理图的仿真结果

    此致、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有疑问。 在仿真选项卡中、我看不到一个下拉框、该下拉框提供了选择波特图、负载瞬态、稳态或启动的选项。 为什么是这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您编辑设计时、此时、我们仅默认显示启动仿真、这与您在常规设计中观察到的下拉菜单不同。

    此致、
    模块