This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN65LVDS100:SN65LVDS100 IBIS 模型

Guru**** 2536730 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655121/tina-spice-sn65lvds100-sn65lvds100-ibis-model

器件型号:SN65LVDS100
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我计划使用 SN65LVDS100的 IBIS 模型进行验证。

我下载了 IBIS 模型、我需要检查两件事情。

第一

Y、Zpin 输出信号是恒定的、与 A、Bpin 的接收器输入信号无关。

我调查原因、但是否存在该模型为固定输出的可能性?

我们将以大约100MHz 的频率使用它。

2

模型的变化为 nA、但是否有为最小/最大指定的模型?

由于我们要确认即使在最坏的情况下也没有问题、因此我们要获得最小/最大的模型

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida、

    根据 IBIS 规范、这些模型适用于单个缓冲器。 换句话说、模型不知道引脚 Y 重复引脚 A 等 我不确定您的仿真工具是什么、但如果您选择输出缓冲器、您应该能够获得切换波形。

    模型是2002年的、我不知道为什么不包括最小角/最大角。 由于器件非常旧、我们不太可能获得该信息。 尽管如此、请随时与您当地的 TI 代表联系、了解您的需求。 他们可能会帮助您找到更多详细信息。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、您好!

    1)在 IBIS 仿真中、输出引脚(在本例中为 Y 和 Z)应配置为输出。 请确保情况如此。

    此外,接收器输入不应影响输出特性。 换句话说、施加在 输入端的信号不会在输出端传递。 如果您可以与我分享您的仿真设置、我可以更具体地说明哪些是根本原因。 请告诉我。

     

    2)模型看起来很旧、并且在开发时未对最小/最大角建模、这对于旧模型来说并不常见。

     

    谢谢、

    - Eric Kim (在线设计工具团队)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    1号)

    我检查了输出引脚是否设置为输出。

    我们还有切换输出。

    但是、由于 SN65LVDS100是一个缓冲器、我想通过缓冲输入信号来确认。

    换言之、我们没有这个模型、我们需要一个输出根据输入信号变化的模型。

    是否有这样输出缓冲输入信号的模型?

    我们希望将其用作150MHz 至200MHz LVDS 的缓冲器。

    2)

    我明白了。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-San、

     

    1) 1)很高兴听到您能够看到切换输出。

         遗憾的是,您所描述的(“我们需要一个输出因输入信号而异的模型”)并不存在,尤其是在 IBIS 模型的上下文中。

         加密 Spice 网表将是您的理想解决方案。 但这种方法存在问题:

         a)考虑到器件的使用年限、SPICE 网表的生成非常困难。 这通常由涉及的产品线完成。 因此、您可能必须直接联系他们。

        b)即使生成了 SPICE 网表、也可能不支持网表、具体取决于您使用的工具。 因此、您应首先检查仿真工具的功能。

     

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    -Eric Kim (在线设计工具团队)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您的支持。

    我明白、我将考虑在这之后如何执行它。

    此致、

    Tomoaki Yoshida