This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REG:PowerPC 选择

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655898/reg-powerpc-selection

请查看以下 PowerPC 最低要求并推荐合适的器件 :

-         工作频率:最大400 MHz 至500 MHz

-         内核数/总线宽度:1个内核/32位

         通信接口:CAN、USB

         -RAM 控制器:DDR2/DDR3

-         操作系统支持:QNX

 

 

谢谢、此致、

塔斯马尔达

+91-7989503187