请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
请查看以下 PowerPC 最低要求并推荐合适的器件 :
- 工作频率:最大400 MHz 至500 MHz
- 内核数/总线宽度:1个内核/32位
通信接口:CAN、USB
-RAM 控制器:DDR2/DDR3
- 操作系统支持:QNX
谢谢、此致、
塔斯马尔达
+91-7989503187
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看以下 PowerPC 最低要求并推荐合适的器件 :
- 工作频率:最大400 MHz 至500 MHz
- 内核数/总线宽度:1个内核/32位
通信接口:CAN、USB
-RAM 控制器:DDR2/DDR3
- 操作系统支持:QNX
谢谢、此致、
塔斯马尔达
+91-7989503187