This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADS7046:有关 ADS7046的失真输入波形的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS7046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/655968/tina-spice-ads7046-question-about-the-distortion-input-waveform-by-ads7046

器件型号:ADS7046
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我现在使用 TINA 进行仿真。 但我发现、缓冲器和 RC 滤波器到 ADC 的第一个周期输入波形会被 ADC 失真、如下所示。

通常、它应该是正弦 波、但它现在失真了。  此外、在 ADC 输出波的第一个周期内有一个高尖峰。

是否有人可以向我解释造成这两种扭曲的原因以及在实际情况下如何避免这两种扭曲?

谢谢!  

此致、

Haoyange2e.ti.com/.../ADS7046.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    似乎这不是器件问题。VF3和 VF4第一个周期中的失真和尖峰是由仿真选项问题引起的。

    请在运行瞬态仿真时使用‘Calculate Operating Point’(计算操作点)选项,这样可以消除这些问题(结果如下)


      

    否则,根据测试台信号,对于运算放大器,其共模电压接近500mV,而如果您使用‘零初始条件’对其进行仿真,则运算放大器将在开始时强制将0V 置于任何位置,然后相应地进行计算。  因此、这表现为失真。 (查看 VF1以找到实际的运算放大器 I/p)

    采样电容器的情况类似、该电容器需要处于其他某个工作点、但强制为0V、因此可能会出现初始尖峰。

    连接了设置正确的测试台。

    e2e.ti.com/.../ADS7046_5F00_Mod.TSC