请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7046 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的所有人:
我现在使用 TINA 进行仿真。 但我发现、缓冲器和 RC 滤波器到 ADC 的第一个周期输入波形会被 ADC 失真、如下所示。
通常、它应该是正弦 波、但它现在失真了。 此外、在 ADC 输出波的第一个周期内有一个高尖峰。
是否有人可以向我解释造成这两种扭曲的原因以及在实际情况下如何避免这两种扭曲?
谢谢!
此致、