This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:WEBENCH 首次用户:编辑按钮不执行任何操作

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/654431/webench-tools-webench-first-time-user-edit-button-does-not-do-anything

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我第一次使用 WEBENCH 时遇到困难。  我打开了一个设计并单击了编辑按钮、但似乎没有发生任何情况。

以下是版本信息:

WEBENCHRegistered电源设计器
版本:1.27.
版本日期:2014年9月30日
版权所有Copyright2018 Texas Instruments Incorporated

请将有关此应用的任何反馈报告给

 webench.ti.com/.../


Flash 播放器
版本:LNX 28、0、0、126
制造商:Adobe Linux
PlayerType:插件
操作系统:Linux 4.10.0-38-generic

语言:英语

下面是一个带有箭头的屏幕截图、我添加了箭头以阐明我单击的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brent、

    当您单击 Save Name & Name (保存名称和名称)按钮时、您的注释将保存在 pdf 报告中。
    编辑按钮是编辑功能的占位符。

    此致、
    Alfred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "占位符"是什么意思? 这是否意味着它是未实现的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 它是从 WEBENCH 设计工具继承而来的标准功能。 此按钮的目的是让用户编辑原理图。 是的! 此功能已在某些拓扑中实现、但尚未投入生产。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "一些拓扑"。 我不理解。 我只想做的是一项基本测试、在此测试中、我首先要使用基于反相运算放大器的放大器、并想对其进行编辑以添加其他无源元件、然后进行仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    放大器设计器支持反相、同相和 TIA 拓扑。 我们具有反相和非反相的编辑功能、但尚未向公众发布。 因此、您将无法添加无源元件。 但是,您可以通过单击退出的组件来更改这些组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的状态更新、Alfred!

    祝您好运!