请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:WEBENCH设计工具
我第一次使用 WEBENCH 时遇到困难。 我打开了一个设计并单击了编辑按钮、但似乎没有发生任何情况。
以下是版本信息:
WEBENCH电源设计器
版本:1.27.
版本日期:2014年9月30日
版权所有2018 Texas Instruments Incorporated
请将有关此应用的任何反馈报告给
webench.ti.com/.../
Flash 播放器
版本:LNX 28、0、0、126
制造商:Adobe Linux
PlayerType:插件
操作系统:Linux 4.10.0-38-generic
语言:英语
下面是一个带有箭头的屏幕截图、我添加了箭头以阐明我单击的位置。