This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25118-Q1:LM25118、降压模式和降压/升压模式的稳定性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM25118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/653767/webench-tools-lm25118-q1-stability-of-lm25118-buck-mode-and-buck-boost-mode

器件型号:LM25118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25118

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 支持:

我使用的是 LM25118、 我使用 WEBENCH 电源设计器工具设计了定制设计 方案、并将原理图文件提取到 Orcad 中。

以检查两种模式(降压模式和降压升压模式)下的增益裕度和相位裕度。

我的输入电压范围是 :6V - 18V  

输出电压:12V

输出电流  :2.4A

首先、我需要知道 我应该为每个模式使用什么输入电压?  

其次、我已经使用 AC 算子=14V 来仿真该设计、但我无法获得 相位裕度 和增益裕度?

您能否检查我的设计附件、并告诉我问题出在哪里?

谢谢、此致、

RANA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 WEBENCH 设计

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5033019_5F00_27_5F00_spb16_5F00_sim.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的回忆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rana、

    很抱歉耽误您的回复。

    我在 WEBENCH 中使用 LM25118-Q1并借助6-18V 输入电压、12V 输出电压和2.4A 输出电流创建了该设计。 我看到我们仅在"图表"部分启用了波特图仿真。 我们不支持"Sim"选项卡下的波特图仿真。 您如何生成您在帖子中附加的交流仿真图?

    如果您想要运行所有模式(降压或升压)、则可以在"opvals"选项卡下更新 Vin 并点击"Recalculate"。 选中"All"(全部)单选按钮后、您应该能够看到操作值。 您可以在该表中检查交叉频率、增益/相位裕度的值。 您还可以通过查看"操作拓扑"值来观察操作拓扑、具体取决于您选择的 Vin。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Orcad CIS 中模拟 webench 自定义设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../toolssoftware 下 、我找不到在 PSPICE 中运行的交流模型。 在这种情况下、我建议使用图表选项卡或值选项卡获取循环响应数。

    此致、
    模块